部件号: AM62P
尊敬的专家:
我尝试在 ti-Am62p Android 16 中使用 Suspent to RAM (S2R) 功能、但设备会在第二次暂停后重新启动。 首次休眠后附加日志。
console:/# rtcwake -s 10 -m mem
I/O:辅助 TC 1 正在初始化
I/CPU:辅助 TC 1 切换到正常世界引导
I/O:辅助 TC 2 正在初始化
I/O:辅助 TC 2 切换到正常的世界引导
I/O:辅助 TC 3 正在初始化
I/O:从 TC 3 切换到正常的世界引导
[ 122.078137][T2801] platform 79000000.r5f:k3_r5_suspend:等待 rproc 完成事件的中断
[127.198090][T2801] CPU1:无法联机
[127.198114][T2801] CPU1:在未知状态下失败:0x0
[132.318104][T2801] CPU2:无法联机
[132.318118][T2801] CPU2:在未知状态下失败:0x0
[137.438077][T2801] CPU3:无法联机
[137.438090][T2801] CPU3:在未知状态下失败:0x0
[137.657773][T688] dwc3 31000000.usb:请求 000000000000 未排队等待 ep0out
2025 年 10 月 30 日、星期四、04:46:12 使用/dev/rtc0 上的“mem"唤醒“唤醒
我使用了命令、
rtcwake -s 10 m mem
此致、
Bibin Robin