器件型号: J722SXH01EVM
按照以下链接的第 2.2 节中的软件设置说明、我使用 Etcher 工具来刷写 SD 卡。
但是、引导后、没有控制台输出、无法确定系统是否在运行。
此外、我使用以下链接下载并安装软件:
Processor SDK Linux ADAS J784S4
我使用了该 ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-09_00_01_03-Linux-x86-Install.bin 文件 (2110325 K) 并运行了 bin/create-sdcard.sh 脚本以设置环境,但在没有控制台输出的情况下,我遇到了相同的问题。
另一方面、当我使用 ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_01_00_03 并运行 bin/create-sdcard.sh 脚本时、系统启动没有任何问题、并且控制台输出显示正确。 因此、我认为控制台设置不是问题。
您能否提供有助于解决此问题的信息?