This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:SBL 处于 SMP 和 AMP 模式;AMP 模式

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1596829/am6442-sbl-in-smp-amp-mode

器件型号: AM6442

尊敬的 Champs:

MCU+ SDK 中有一些 SBL 示例。 它们中有任何一个处于 SMP 还是 AMP 模式? 我怎么知道?

 

此致、

Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    SBL 示例不应该是 SMP 或 AMP、这些是在 R5F0-0 内核上运行的 NORTOS 示例。  

    FreeRTOS 内核的 SMP 和 AMP 运行模式仅支持 A53 内核、这些应用程序可通过 SBL 加载、我们在 SDK 中确实提供了这两者的示例、例如 SMP 和 AMP 模式均支持 Hello World 示例: AM64x MCU+ SDK:Hello World 工程

    此致、

    会面。