This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:WiFi 连接 — 固件升级故障(连接到以太网)

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1596502/am3352-wifi-connection---firmware-upgrade-failure-connected-to-ethernet

器件型号: AM3352

我们正在开发通过以太网接口连接到我们网页的应用程序,在这里 lighttpd 正在运行,我们正在执行固件升级,上传二进制文件,当我们尝试闪存时,我们发现我们失去了网页活动从此以后,第一软件升级失败了。 这一观察结果、我们仅在 TISDK9.1 中看到、在 TISDK8.2 中观察不到相同。

观察到 lighttpd 版本的 tisdk8.2 - lighttpd-1.4.55 和 tisdk9.1 - lighttpd-1.4.67  

这方面是否有任何发展。