This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625:是否可以使用 meta-swupdate 进行软件更新?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594640/am625-am625-software-update-using-meta-swupdate-is-possible

器件型号: AM625

我使用的是 Octavo OSD62、其中采用了 AM625 处理器芯片。 为了构建 Yocto 映像、我使用此文件作为参考 https://github.com/octavosystems/meta-octavo-osd62/tree/scarthgap-v10.1.10

现在、我要更新 u-boot、内核和 rootfs。 为此、Yocto 简化了元 swupdate 方法。 使用此处理器芯片和 Yocto 映像、我将能够使用 meta-swupdate、还是需要采取其他更新方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meera:

    TI 官方 Yocto SDK (Processor SDK Linux) 当前不提供默认的开箱即用 SWUpdate 解决方案。

    要回答您的问题: 是的、您可以使用  meta-swupdate 使用 AM625 处理器更新 Octavo OSD62 电路板上 u-boot、内核和 rootfs 的方法。 该 meta-swupdate 层是标准 Yocto 组件、专门设计用于嵌入式 Linux 系统(包括使用 U-Boot 作为引导加载程序的系统)上的稳健软件更新。

    希望这有所帮助

    此致、

    Suren