This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:IMX623 摄像头基于 DES MAX96712 启动、带有 Ser MAX96717

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1596245/tda4vl-q1-imx623-camera-bring-up-based-on-des-max96712-with-ser-max96717

器件型号: TDA4VL-Q1

 IMX623 摄像头基于 DES MAX96712 和 Ser MAX96717 启动  
我面临与以下 TT 相同的超时错误  
您能否建议在该 TT 中讨论的解决方案?
TDA4VM:基于 DES MAX96712 的 TDA4VM 新摄像头启动 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushma Biradar

    您看到了此错误吗?

    [MCU2_0] 37.364024 s: VX_ZONE_WARNING:[tivxCaptureSetTimeout:760] CAPTURE: WARNING: Error frame not provided using tivxCaptureRegisterErrorFrame, defaulting to waiting forever !!!

    该解决方案是更改解串器的 I2C 寄存器设置。

    客户设置:

    • 寄存器 0xf0 写入值 0x61  
    • 寄存器 oxF1 设置为值  0x76

    您的解串器设置可能存在问题。

    此致、
    Jared