This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:唤醒 UART 问题

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591400/am62l-wakeup-uart-issue

器件型号: AM62L

尊敬的团队:
我们正在使用 11.01.16.13 SDK 的 AM62L SR1.1、当我们在内核 dts 板中启用 wkup_uart0 时、未引导、内核中挂起还会观察到引导日志中 ttyS0 的基本波特率从 3M 变为 6M。
找到以下电路板挂起的位置
[   3.221602] printk:禁用了传统控制台[ttyS0]
[   3.227095]在 MMIO 0x2b300000 (IRQ = 159、base_baud = 60000) 处的 2b300000.serial: ttyS0 是 8250
[3.236170]   printk:启用了传统控制台[ttyS0]
[   3.245860] printk:已禁用传统引导控制台[ns16550a0]
 
此致、
Sushmitha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的专家目前已离职、预计在答复方面会有一些延迟。 如果您在本周结束时未收到回复、请 Ping 此主题。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    工程团队本周因节假日而不在办公室。 请预计下周会有回复。

    您能否检查此错误修复是否与您的观察结果有关: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12674

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu Madwesh:

    新的 SDK_11.01.16.13 版本中已删除以下属性。
    “assigned-clock-rates =<48000000>;“

    在我们启用 wakeup UART 时、我们仍然面临问题。
    请在此提供您的意见。

    此致、
    Sushmitha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我本周因节假日而不在办公室。 请期待响应延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushmitha、

    很抱歉耽误你的时间。 问题是否仍然存在并需要帮助?