This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:DRU 事件到 CLEC 的映射

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1580179/j784s4xevm-mapping-for-dru-events-to-the-clec

器件型号: J784S4XEVM

再次大家好、  

我回到 CLEC 上的测试。 我检查了一下 pdk_j784s4_11_01_00_17/packages/ti/drv/UDMA/dmautils/test/dmautils_autoIncrement_test/dmautils_autoIncrement_test.c 。  
我能否获得有关此定义的更多信息:

#define DRU_LOCAL_EVENT_START_J784S4 (664U)
 
我找不到任何谈论此值的表或文档、甚至无法从该主题进入表:
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505541/j784s4xevm-route-irq-from-to-c7x-to-a72-r5f/5790122?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=J784S4%20Route%20C7X%20IRQ%20to%20A72%2Fr5F

此外、我在 SDK 中查看了一个示例  
CSL_ClecEventConfig->acDru(分析群集 DRU)等于 1、但我找不到一个。
您是否有关于 J784S4 的任何有关此属性的示例?  

谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是否仍然打开?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、没错。 可以帮帮我吗?

    此致、  

    Mathuran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人吗?