Other Parts Discussed in Thread: AM3359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM3359
尊敬的团队:
带有处理器 AM3359BZCZA80 的单板配备 SD 卡插槽。 安装 SD 卡后、它可以在开机后正常刻录程序;
如果电路板内部 CAN 隔离芯片的输出端子连接到电机(上电时未运行)进行通信、则在安装 SD 卡后、它将在上电后反复烧录。
电机的电源和 AM3359 的电源是独立的、有两个电源(电能质量几乎没有差异)。 CAN 通信完全隔离、电机仅提供电源、并且处于待机模式。
这种现象的可能原因是什么?