Other Parts Discussed in Thread: AM62A7
器件型号: AM62A7
您好、TI 专家、
具体项目详情如下:
处理器:AM62A7
SDK:10.00.00.08
引导方法:eMMC 引导
在–20°C 的低温实验期间、系统无法启动。 串行端口日志如下所示。
在最后的“1 分钟、31 秒“倒计时结束后、系统仍然没有启动、并且无法从命令行输入任何命令。

请协助进行分析。 谢谢你。
Gaogao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Anshu、
感谢您的答复。 以下是更多详细信息。
–20°C 是 环境温度。
1. 测试是在我们自己的硬件上进行的。
2. PMIC: TPS65931211RWERQ1、 温度等级:–40°C 至+125°C
DDR: MT53E1G32D2FW-046 AUT:B、 温度等级:–40°C 至+125°C
3.下面是在 20℃ 成功引导的日志
e2e.ti.com/.../successful-boot-log.txt
此致、
Gaogao