This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:在 IR 中启动摄像头 TEVS-AR0522-M-S140-AM69A -RPI22 问题

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1585649/am69a-issue-bring-up-cam-tevs-ar0522-m-s140-ir-rpi22-in-am69a

器件型号: AM69A
Thread 中讨论的其他器件: AM69

我在 IR 套件上引入了 TEVS-AR0522-M-S140-AM69A -RPI22 摄像头、但我遇到了摄像头无法运行的问题。 我已经修改了 AM62 中的 DTS、以便与 AM69 兼容、并且检测到摄像头、但当我继续执行其余步骤时、摄像头输出不会显示在显示屏上。 在某处可能会出现问题、可能是驱动程序问题或其他问题。 您能帮助确定这可能是什么原因吗?

请帮我检查一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Le Tung,

    您是否可以发送设备树叠加层、dmesg 日志以及用于测试摄像头的命令(以及错误消息(如果有)。

    此外、您是否可以尝试使用 yavta 来测试摄像头是否可以捕获原始图像?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8306.tevs_2D00_dtso.txt

    这是我为 AM69 修改的 DTS、但我在中看不到任何错误日志 dmesg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Le Tung,

    您的 GPIO 引脚是否正确?

    你能发送你的 dmesg 不管吗?

    此外、您用于测试摄像机的命令是什么?

    您可以尝试使用 yavta 来测试相机吗?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO 引脚正确、我已经在 V2H 套件上测试了该摄像头、使其正常工作。
    有使用指南 https://developer.technexion.com/docs/embedded-vision/tevs/usage-guides/ti/ti-sk-kit-tevs-camera-usage-guide 测试相机与芯片 TI ,  

    我还使用了相同的文档在 V2H 套件上对其进行测试。
    developer.technexion.com/.../technexion-tevs-camera-for-renesas-rzv2h-evk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Le Tung,

    [报价 userid=“574088" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1585649/am69a-issue-bring-up-cam-tevs-ar0522-m-s140-ir-rpi22-in-am69a/6115117

    你能发送你的 dmesg 不管吗?

    [quote userid=“574088" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1585649/am69a-issue-bring-up-cam-tevs-ar0522-m-s140-ir-rpi22-in-am69a/6115117

    您可以尝试使用 yavta 来测试相机吗?

    [/报价]

    您能否发送用于测试摄像机的命令输出?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动套件 TI 中的摄像头时 e2e.ti.com/.../log_5F00_tiam69a_5F00_tevs.txtlog

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Le Tung,

    可以尝试将 IO 模式设置为 5 吗?

    您可以尝试使用 yavta 命令查看是否可以获取图像吗?

    您是否可以尝试这样做:“v4l2_get_link_freq:考虑在发送器驱动器中实现对 V422_cid_link_FREQ 的支持“

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “我已经尝试过您建议的所有步骤、但它仍然不起作用。 您能给我发送设备树和驱动程序以正确启动摄像头吗?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Le Tung,

    您尚未将 yavta 命令的输出发送给我。

    您能否向我发送设备树和驱动程序以正确启动摄像机?

    您的设备树中没有任何引脚多路复用。 您需要添加该组件、GPIO 引脚才能正常工作。

    我们不支持编写设备驱动程序、但 Technexion 驱动程序应该可以正常工作。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在测试带有相同 TEVS 相机的 Renesas 套件,它仍然正常工作,所以我不认为 TEVS 相机有故障,这就是为什么我没有使用 yavta. 测试摄像头。
    好的、我将尝试检查引脚多路复用、看看它是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Le Tung,

    所以我不认为 TEVS 相机有故障,这就是为什么我没有使用 yavta. 测试摄像机。

    我同意摄像头可能没有故障。 可能是设备树出现了问题、导致出现问题。 Yavta 只是一个简单的测试、也是另一个数据点。

    好的、我将尝试检查引脚多路复用以查看其是否有效。

    如果不设置引脚多路复用、GPIO 将无法正常工作。 其他 TI 器件的器件树叠加层也包含多路复用。 J721E-SK 例如:

    https://github.com/TechNexion-Vision/ti_evk_camera/blob/tn-ti_6.1.46_09.01.00.006/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-sk-tevs.dtso 

    &main_pmx0 {
    	main_rpi_cam0_pins_default: main-rpi-cam0-pins-default {
    		pinctrl-single,pins = <
    			J721E_IOPAD(0x1D4, PIN_OUTPUT, 7) /* (Y3) SPI1_CS0 */
    			J721E_IOPAD(0x1D8, PIN_OUTPUT, 7) /* (W4) SPI1_CS1 */
    
    		>;
    	};
    
    	main_rpi_cam1_pins_default: main-rpi-cam1-pins-default {
    		pinctrl-single,pins = <
    			J721E_IOPAD(0x1E0, PIN_OUTPUT, 7) /* (Y5) SPI1_D0 */
    			J721E_IOPAD(0x1E4, PIN_OUTPUT, 7) /* (Y2) SPI1_D1 */
    
    		>;
    	};
    
    	main_csi_mux_sel2_pins_default: main-csi-mux-sel2-pins-default {
    		pinctrl-single,pins = <
    			J721E_IOPAD(0x164, PIN_OUTPUT, 7) /* (V29) RGMII5_TD2 */
    		>;
    	};
    };

    此致、
    Jared