This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:UART 引导

Guru**** 2694685 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625-Q1, AM620-Q1, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1595391/am623-uart-boot

器件型号: AM623
Thread 中讨论的其他器件: AM625-Q1AM620-Q1

 我们希望使用 UART 引导在基于 AM6231 的系统上加载初始代码映像。  勘误表中的 i2410 指出 UART 引导可能会失败、建议不要使用 UART 引导、并且 AM6231 上似乎没有任何器件修订版可以解决此问题。  尽管收到该警告、但关于在这些器件上使用 UART 引导仍有很多讨论。  UART 引导是否足够可靠以用于开发并作为生产流程的一部分、但不完全具有失效防护、或者是否有需要使用这些器件来避免的问题?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    i2371 — 引导:在数据传输期间,ROM 代码可能会在 UART 引导模式下挂起

    已在后期器件修订版本 1.1 中修复

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该表仅显示了适用于 AM620-Q1 和 AM625-Q1 的修订版 1.1。  AM62x 似乎没有修订版 1.1。  AM623x 器件是否有 Rev 1.1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard:

    很抱歉引入混淆。 数据表正确、AM623 没有器件版本 1.1。 如上所述、UART 公告仍然适用。

    此致、

    Stan