请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDA4VEN-Q1
我对 J722S EVM 中 LPDDR4 的 ODT_CA 引脚的原理图有疑问。
在原理图中有一个 10k Ω 的上拉和下拉电阻器(例如 R602、R603) 连接到 LPDDR4 存储器的 ODT_CA。
因此、向 LPDDR4 存储器提供 VDD2/2 (=1.1V/2=0.55V) 电平。
但是、在 LPDDR4 中、必须应用 VDD2 电平来开启 ODT。
原理图是否正确?
为什么连接了上拉/下拉电阻器?