请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDA4VM
TI 工程师、大家好、
我正在基于 SDK-RTOS-j721e-EVM-10_01_00_04 的环视演示应用 (srv_demo) 开发应用。
在开发过程中、我需要增加队列缓冲区的数量。
做出此更改后、我遇到了组成图像闪烁的问题。
为了进行验证、我对环视演示应用进行了相同的修改、并发生了相同的闪烁行为。
“闪烁“是指组成的图像定期完全黑屏。 但是、在这种情况下、汽车图标仍然可见。
您能否帮助调查此问题?
[修改:app_srv_camera.c]
#define NUM_BUFS (6U)/*(4U)*/
#define NUM_INTERMIDIATE_BUFS (6U) /*(3U)*/
谢谢你。