This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:配置视觉应用 avp2 以检测其他物体类型(人,自行车)时的问题

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1595578/tda4vm-issue-when-configuring-vision-app-avp2-for-enabling-detection-of-other-object-types-person-bicycle

器件型号: TDA4VM

您好、

我已经安装了 SDK RTOS、并运行了这里的所有视觉应用。 avp2 演示应用用于检测汽车。 但我更改了 avp2 main.c 文件中的一些配置、如下所示==>

它存在于 app_default_param_set ()=>中

set_drap_detection_defaults (&obj->vdDrawDetectionsObj);
obj->vdDrawDetectionsObj.params.num_class =3;
obj->vdDrawDetectionsObj.params.class_id[0]= 0;   //人员
obj->vdDrawDetectionsObj.params.class_id[1]= 1;   // bicycle
obj->vdDrawDetectionsObj.params.clase_id[2]= 2;   // car
 
但是、在构建 avp2 并运行一个电路板后、它无法检测其他类型的物体。
 
我使用了 COCO 数据集中的类 ID
 
此致
Vishnu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    您是否使用自定义图像作为模型的输入、以及您使用的模型是否与 avp2 使用的模型相同。

    如果您使用自定义图像进行输入、您可以检查模型是否首先检测到它?  

    您必须在 tivxKernelODPostProcess () vision_apps/kernels/img_proc/c66/vx_od_postprocessing_target.c 中添加 PRINT 语句  
    打印检测到的对象的标签和分数、查看模型是否正在检测对象。

    此致、
    Gokul