This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62X-restricted-SW:AM62P54TM-1400 中支持的中国加密算法

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594814/am62x-restricted-sw-are-chinese-crypto-algorithms-supported-in-am62p54tm-1400

器件型号:AM62X-LIMITED-SW
主题: AM62P 中讨论的其他器件

AM62P54TM-1400 是否支持中国的加密算法 SM2、SM3、SM4、SM9 和 ZUC? 如果是、是自定义固件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    硬件加速器支持这些算法、但软件不支持这些算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、因此 TIFS 没有实施。 对吧? 它是否在流水线中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    硬件加速器支持这些算法、但我们在软件中不支持这些算法。

    我在内部检查了硬件支持以进行确认。 默认情况下、这些加速器在硬件中融合在一起、这意味着这些加速器在可用 AM62P 器件的硬件本身中不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当您默认表示它不可用时、我认为应该有一个选项可以在某些部件上启用它。 我的回答正确吗? 您能解释一下吗? 在多个文档中、我看到其中提到了对中文密码的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    AM62P SoC 的默认器件在硬件中不支持中国加密算法、因为这些算法被一次性可编程保险丝禁用。 无法选择在器件的运行期间启用对这些算法的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这样我们就可以在预先请求的基础上为批次启用它。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下清除该字段不可用。 我正在尝试了解如何在这些器件上启用 SysConfig。 我希望我的问题是清楚的。 由于几乎所有文档都表明它受支持、因此应该有一种方法来启用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhivya,

    只是为了澄清,硬件是支持中国加密,但我们还没有在软件中启用它. 我们需要付出巨大的努力、因此我们希望了解需求、项目和时间表。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、它将是一个单独的变体、因此不会对时序产生影响。