Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-J784S4
器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: PROCESSOR-SDK-J784S4
您好、TI:
我们使用了 PROCESSOR-SDK-J784S4:J784S4-csi2-rx1 连接激光雷达使用芯片''ads6311'、软平台是 psdk10.01.00.04、ads6311 optput 2 vc :vc0 和 VC1、
而数据是 ''raw12 : 228 *4128 '在每个 VC-通道, fps 是 19.12 fps,时钟是 500MHz ,速度是每通道 1Gbps, 我们使用了所有的 4 通道;
我们使用应用 single_cam_capture 和 multi_cam_capture 从激光雷达接收数据、 但我们无法捕获来自激光雷达的任何数据包;
我们还在“CsirxDrv_udmaCQEventCb"中“中添加了一些 debug_print、当我们启动捕获应用时、它在 “vx_app_arm_remote_log.out"中“中没有任何打印。
我们已经检查了某个寄存器的值、但找不到一些错误。