This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用硬件解码器播放 MP4 视频时、Linux 内核消息"检测到未分类的数据!&quot

Guru**** 2696755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592820/tda4vm-linux-kernel-message-unclassified-data-detected-when-playing-mp4-video-using-hardware-decoder

器件型号: TDA4VM

Linux 内核将持续打印相同的消息:检测到未分类的数据! 使用硬件解码器播放 MP4 视频时。

有一个完全相同的帖子 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/881809/warning-when-run-tidec_decode#  

我对硬件解码器驱动程序进行了以下更改:

--a/解码器/h264_secure_parser.c
++ b/Decoder/h264_secure_parser.c
@@–2822,7 +2822,8 @@ static int BSPP_h264_unit_parser(void *swsr_context、结构 BSPP_unit_data *unit
            /*如果 MVC 被禁用、则不执行任何操作*/
        }其他{
            /*不应具有任何其他类型的未分类数据。 */
-            PR_err(“检测到未分类的数据!\n“);
+            PR_WARN_ONCE(“未知的未分类数据类型:“\
+                    检测到“'%d'!\n“、nal_unit_type);
        }
        休息;

我想这会将此消息的数量限制为仅一条。

Dashi Cao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    使用的是哪个 SDK 版本? 此外、请共享您正在使用的输入文件和 gstreamer 流水线。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的 SDK 是 ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721e-evm-11_00_00_08。

    使用的 gstreamer 流水线位于附加的 shell 脚本中。 使用的视频是文件 Big_Buck_Bunny_ 1080_10S_10MB.mp4、也随附了该文件。 e2e.ti.com/.../gst_2D00_shell.txte2e.ti.com/.../8750.Big_5F00_Buck_5F00_Bunny_5F00_1080_5F00_10s_5F00_10MB.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dashi:  

    如果您使用 h264 压缩文件、您是否能够对该文件进行解码? 流水线是否会停滞、并且不写入输出?

    我会发现一些时间尝试重现该错误。 我将在本周结束时回复您。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarabesh:

    是的、可以对其进行解码。 元素“filesink location=testrax.dat“可以替换为“filesink location=/dev/null、这样结果将被丢弃、并且不会弹出“no space“错误。

    此致、

    Dashi Cao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dashi:  

    抱歉还没有机会设置。 应该能够提供 1-2 天的更新。  

    谢谢、
    Sarabesh S.