This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AM5728 的功耗高于 DM8148

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1606550/am5728-power-consumption-on-am5728-is-higher-than-on-dm8148

器件型号: AM5728

大家好。
多年来、我们设计了基于 DM8148 的录像机。
最近、我们转移到 AM5728 以在非常相似的硼设计中进行完全相同的工作。
一切都正常工作、但新电路板的功耗明显高于旧电路板。
我们遵循 ChatGPT 提供的所有说明来切换所有不必要的 SoC 块 、例如额外的 ARM 内核、DSP2 等 消耗降低、但仍明显高于 DM8148。
SoC 所需的一切(视频 h.264 压缩、SATA 和以太网)与 DM8148 完全相同。
是否有任何手册/应用说明可供使用? 任何其他帮助来源?
非常感谢各位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leon、

    请参阅以下文档:  

    我们的电源工程师也被添加了。  

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josue。
    我研究了您提到的所有 4 个文档。 我的理解不好、就是他们在我的案件中没有那么重要。 但可能是我错了...
    电路板的 AM5728 相关部分是从 EVM 相关部分复制而来的。
    我们看到的是、在满负载 (3 个视频输入 1080p30) 时、系统到达 90 度并在工作 10-15 分钟后关闭。 我们提供了散热垫到一个大的金属板,这是在室温下,但仍然...
    也许你有任何更多的建议...:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    我们的电源工程师已收到通知。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josua。
    仍然没有得到电源工程师的回复。 请帮忙!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、为了理解它的工作原理、我在研究 TRM 时发现、您会说“在初始阶段、u-boot 应将 OPP 值从 eFUSE 复制到 PMIC 中“。
    修改 u-boot 代码文件./mach_OMAP2/clock_common.c 我找到了函数 scale_vcores (...) 它使用 pV->value 和 px->value 进行操作。 我无法理解什么是这种操作、以及为什么仅使用 eFUSE 值。
    请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leon、

    我已在这个主题上为团队打了个平。 如有特定的代码问题、请创建新主题->

    电子保险丝将在您提到的函数中读取、值将写入 PMIC。  

    此致、

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josue。
    不过、TI 仍然没有任何反应... :-(
    我也开了单独的项目 1610118,但也没有态度。