Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM
器件型号: TDA4VM
你(们)好
我尝试在 SK-TDA4VM 上为 FreeRTOS 运行 LWIP Enet 示例。 它无法从 DHCP 获取任何 IP 地址。 此外、以太网端口上的指示灯根本不闪烁。
我使用 CCS 工作流程在 MCU2_1 上运行它。
输出如下:
=========================
Enet lwIP 应用
=========================
EnetBoard_setupPorts:找到 1 个端口配置、共 1 个
CPU 负载:100%
在启动 lwIP 时、本地接口 IP 启用了 DHCP
EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation:将 CoreID:0 的 Mac 地址分配从 1 减少到 0
EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation:将 CoreID:1 的 Mac 地址分配从 1 减少到 0
EnetMcm:MCU NAVSS 上的 CPSW_2G
MDIO_OPEN:启用 MDIO 手动模式
PHY 0 处于活动状态
EnetPhy_bindDriver:PHY 0:OUI:080028 型号:23 版本:01 <->'dp83867':确定
主机 MAC 地址:34:08:E1:59:db:E4
[LWIPIF_LWIP]已成功初始化 Enet LLD netif
status_callback==up、本地接口 IP 为 0.0.0.0
CPU 负载:6%
CPU 负载:2%
CPU 负载:2%
CPU 负载:2%
CPU 负载:2%