Other Parts Discussed in Thread: TCA9539
器件型号: TDA4APE-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TUSB321、 TCA9539
尊敬的专家:
我们正在开发基于 TDA4APE6 的电路板、我们计划在 OTG 模式下使用 USB、并配备 Type-C 连接器。 我对 USB 配置有几个问题。
- 正如我所理解的、USB0_DRVVBUS 用作 V2S 电源的使能引脚。 我的理解是否正确? 那么、我假设在我们的用例中 USB0_DRVVBUS 是必要的? 或者、我们能否始终启用 VBUS 电源、以便不需要控制 USB0_DRVVBUS?
- 从数据表中、只有 3 个引脚可用作 USB0_DRVVBUS、如下所示。 我们是否可以使用 3 个引脚以外的普通 GPIO 作为 VBUS 电源使能引脚? 如果是、我该如何进行配置、因为我在控制 USB0_DRVVBUS 引脚的驱动程序代码中找不到位置。
- 我们使用 Type-C 连接器、因此希望它支持可逆插入。 在 TRM 中、它表明已针对 USB Type-C 通道交换功能重新设计了 SERDER0/4 的通道 2。 但在内核代码中、它没有说明如何配置 SERDERS 0/4 的通道 2 以使用 USB。 那么、应如何配置它呢?