This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:eMMC 接口驱动器强度配置

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1614463/dra821u-q1-emmc-interface-driver-strength-configuration

器件型号: DRA821U-Q1
主题: DRA821 中讨论的其他器件

您好、

SDK 中的默认 eMMC I/O 驱动器强度设置是什么?

如何更改 I/O 驱动器强度?

谢谢

最大值

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    您能否帮助我们解决您需要哪种 SDK:Linux SDK 或 RTOS SDK?

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 Linux SDK v10.1。

    DRA821 的 eMMC 控制器是否支持 JESD84-B51 中指定的可选 I/O 驱动器强度 (如下所示)

    2.如果第一个问题的答案是肯定的,我们如何在 Linux SDK 中将 I/O 驱动强度更改为 40 欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    [quote userid=“627843" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1614463/dra821u-q1-emmc-interface-driver-strength-configuration/6223774 DRA821 的 eMMC 控制器是否支持 JESD84-B51 中指定的可选 I/O 驱动器强度(如下所示)[/报价]

    是的、理想情况下、它应该支持该驱动强度。

    [quote userid=“627843" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1614463/dra821u-q1-emmc-interface-driver-strength-configuration/6223774 如果对第一个问题的答案是肯定的、那么我们如何在 Linux SDK 中将 I/O 驱动器强度更改为 40 欧姆?

    下面的贴片会将驱动器强度更改为 40 欧姆。

    diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-common-proc-board.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-common-proc-board.dts
    index 6867bfe67..97a5286c1 100644
    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-common-proc-board.dts
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-common-proc-board.dts
    @@ -384,7 +384,7 @@ &main_sdhci0 {
            /* eMMC */
            status = "okay";
            non-removable;
    -       ti,driver-strength-ohm = <50>;
    +       ti,driver-strength-ohm = <40>;
            disable-wp;
     };
     

    应用上述补丁后、请重新构建 Linux 及其设备树、以便 dtb 二进制文件 (k3-j7200-common-proc-board.dtb) 包含这些更改。

    此致

    Gokul Praveen