This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625:引脚多路复用:SysConfig 工具中的资源冲突错误

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1615368/am625-am625-pin-muxing-resource-conflict-error-in-sysconfig-tool

器件型号: AM625
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我们将在定制设计中使用 AM6254 处理器、并在 SysConfig 工具中执行引脚多路复用。

在我们的设计中我们不会使用 GPMC 接口、因此我们将 GPMC 的一些引脚作为 GPIO、而很少的引脚作为 PRU GPI/O 引脚。 在 SysConfig 工具中执行此操作时、我们看到此警告“忽略与 MyGPIO1 的资源冲突“。  

image.png

FYI、MyGPIO1 是 GPIO0 外设的标签名称。

请告知我们是否可以忽略此警告。 此引脚多路复用是否可以继续执行?

此致、
Sahil Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahil

    此类资源冲突通常表示两项功能被分配给同一引脚、不应忽略。 我真的很惊讶看到忽略选项。   

    您是从“新“配置还是从现有的.sysconfig 文件开始?

    您使用的是在线工具 (dev.ti.com) 还是下载的。  如果下载了哪个版本?  

    我假设您也使用 GPIO0_16?

    资源冲突出现在哪一点?  

    可以共享.sysconfig 文件吗?  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到、所有信号和外设都“锁定“、至少在您显示的内容中是这样。  您是在最后锁定、还是在选择/配置每个外设时锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的答复。

    我能够解决这场冲突。

    我没有勾选 MyGPIO1 的方框、但没有将引脚名称更改为任何、这导致了冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahil

    比您更难跟踪。  很高兴您能够解决您的问题。  

    我将关闭此票证

    ——保罗