This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:Android SDK 可用性

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1615743/am62a3-android-sdk-availability

器件型号: AM62A3

尊敬的团队:

我们正在针对需要 Android 操作系统的产品评估 AM62A 系列、特别是 AM62A34。 为了支持我们的平台评估、我们希望对以下技术要点进行澄清:

  1. TI 是否为 AM62A3 系列(特别是 AM62A34)提供官方 Android 操作系统支持(包括 BSP/SDK)?
  2. 如果不支持 Android 操作系统、那么阻止在 AM62A3 上启用 Android 的关键技术、固件或架构限制是什么?
  3. 是否存在会影响 AM62A3 上 Android 兼容性的特定硬件限制(例如:GPU,显示流水线,多媒体加速或图形堆栈)?
  4. 是否存在与 Android 要求相关的已知差距、例如 AM62A3 上的图形合成、音频、摄像头、输入或 HAL 支持?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    我们 主要不在 AM62A 器件上提供 Android SDK、因为此 SoC 没有 GPU。
    标准 AOSP 需要 GPU 支持。

    此致、
    Vishal