器件型号: AM62A7
尊敬的 TI 团队:
我们使用基于 AM62A-SK EVM 的定制电路板设计。 我们能够在定制板上通过 Yocto SDK-09.01.00 和 SDK-10.01.00 使用所有流功能。
我们的要求是使用自定义元图层来包括设备的 rootfs 中的所有文件系统组件。 在这里、我们使用的是具有 SDK-11 中的 meta-edgeai 层的自定义元层。 在本例中、我们观察到使用 tiovxisp 插件时存在流式传输问题。
我们使用的是 Linux 内核、U-boot 组件 和 “/lib/firmware “ 构建的。 和自定义元图层中的 rootfs 组件(包)。 接下来、我们能够启动电路板、并能够通过提及的更改启动所需的接口。
但当我们使用 ISP 从摄像头传感器进行流式传输时、摄像头流挂起。 以下是日志。
启动后的 dmesg 日志:
kernel-6.12.35-logs.txt
media-ctl 命令输出:
media-ctl-command.txt
R5F 和 C7x 内核启动日志:
启用 tiovx 日志的 ISP 流水线:
tiovxisp-pipeline-logs.txt
用于捕获原始帧的流水线工作正常、而不会出现问题。 下面是流水线。
gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video2 ! video/x-bayer, width=1920, height=1200, framerate=30/1, format=rggb10 ! fakesink
ISP 的流水线挂起、未提供任何图像:
gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video2 io-mode=dmabuf-import ! video/x-bayer, width=1920, height=1200, framerate=60/1, format=rggb10 ! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 dcc-isp-file=/opt/imaging/ar0235/dcc_viss_10bit_1920x1200.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/ar0235/dcc_2a_10bit_1920x1200.bin format-msb=9 sink_0::ae-mode=2 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1200, framerate=60/1 ! fakesink sync=false silent=false
您能帮助我们确定可能导致流式传输问题的组件吗?
此致、
Jay