This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-OTP-EVM:详细说明了更改模式的 SOM 更新序列的文档

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1614668/f29h85x-som-evm-documentation-that-details-the-otp-update-sequence-to-change-ssumode

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

在使用开发板时、我们尝试更改 SSUMODE 设置、但设法锁定调试器。  我们从有问题的设备收到以下消息:

C29xx_CPU1:写入寄存器 PC_FORCE 时出现问题:(错误 0xFFFFFAF - hpti_context_cmapi_c29x:WriteRegister:396)在 ISR 中停止时无法修改 PC(仿真包 20.3.0.3656)

当尝试从闪存 RAM 运行时会发生这种情况、我们认为在更改 OTP 设置以尝试更改为另一个 SSUMODE(从 SSUMODE1)时发生了这种情况。

我们希望在开发的早期测试 SSU、但如果它使调试器无法使用、则不愿意这样做。  我可以从论坛上看到其他用户有类似的问题。