This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL137-HT:获取 OMAP L137 的唯一芯片 ID

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1620471/omapl137-ht-obtain-the-unique-chip-id-of-the-omap-l137

部件号: OMAPL137-HT

您好:

 

我们的固件如何使用 OMAPL137 芯片中 SYSCFG 模块的寄存器 DIEIDR0-3 的内容来识别唯一的芯片 ID、从而区分不同的芯片?

 

如果 DIEIDR0-3 不能支持、请说明我们的固件如何识别唯一芯片 ID。

 

谢谢你。

 

Dave Deyo

产品支持副总裁

Arcom Digital、LLC。

6800 Old Collamer Road, Suite 3.

美国纽约州东锡拉库扎 13057

315-200-8209(电池)

deyo.dave@arcomlabs.com

www.arcomdigital.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave

    DIEIDR 寄存器供内部使用、因此我无法提供详细信息。

    如果使用以太网接口、则可以使用 MAC 地址作为标识符。 您还可以使用 MAC 地址以及 DEIDR 寄存器内容。

    该器件内置的任何其他机制都不会证明是唯一 ID。  

    ——保罗