Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM67, AM62P
器件型号: AM67A
主题中讨论的其他器件: AM67、 LMK3H0102、 AM62P
尊敬的 TI 专家:
您是否提供了在开始进行定制电路板硬件设计时可以参考的配套资料和 E2E 列表。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的电路板设计人员:
TI.com 上提供 AM67A、AM67 处理器系列、并且处于预发布状态。
以下链接是对在开始进行定制设计时可以参考的配套资料的快速参考。
器件选型和特性
产品页面
https://www.ti.com/product/AM67
https://www.ti.com/product/AM67A
转换时间
AM67x 处理器数据表
https://www.ti.com/lit/pdf/sprspa3
数据表
AM62Dx Sitara 处理器数据表
https://www.ti.com/lit/pdf/sprspb5
器件勘误表
J722S TDA4VEN TDA4AEN AM67 处理器器件版本 1.0 勘误表(修订版 A)
https://www.ti.com/lit/pdf/sprz575
技术参考手册 (TRM)
J722S TDA4VEN TDA4AEN AM67 处理器器件版本 1.0 技术参考手册(修订版 B)
https://www.ti.com/lit/zip/sprujb3
定制电路板设计:
原理图设计和审阅检查清单
Jacinto7 AM6x/TDA4x/DRA8x 原理图检查清单(修订版 B)
https://www.ti.com/lit/pdf/sprad91
更低的功耗
AM67A AM67 功耗估算工具
J722S/TDA4VEN/TDA4AEN/AM67 功耗估算工具用户指南(修订版 A)
https://www.ti.com/lit/zip/sprujd0
最大电流额定值
https://www.ti.com/tool/J722SXH01EVM
https://www.ti.com/tool/BEAGLEY-AI
RMII 接口原理图(基准)
注意: 我们在功能上验证了通用时钟配置。 未测试其他时钟选项。
以太网 PHY 子卡
https://www.ti.com/tool/DP83867-EVM-AM
https://www.ti.com/tool/DP83826-EVM-AM2
https://www.ti.com/tool/TIDA-00928
Jacinto 7 LPDDR4 电路板设计和布局布线指南(修订版 F)
DDR 电路板设计和布局布线指南
https://www.ti.com/lit/pdf/spracn9
TÜV SÜD 功能安全软件开发流程证书(修订版 D)
https://www.ti.com/lit/pdf/szzq188
PDN
采用 TPS6522312-Q1 PMIC 的 J722S/AM67x/TDA4VEN/TDA4AEN 处理器汽车电源设计
https://www.ti.com/lit/po/sprt775/sprt775.pdf
此致、
Sreenivasa.
尊敬的电路板设计人员:
与 PMIC 相关的 E2E
(+) AM67A:AM67A — 离散/PMIC 电源解决方案 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
采用 TPS6522312-Q1 PMIC 的 J722S/AM67x/TDA4VEN/TDA4AEN 处理器汽车电源设计
www.ti.com/.../sprt775
此致、
Sreenivasa.
尊敬的电路板设计人员:
与 LPDDR4 相关的 E2E
(+) TDA4VE-Q1:LPDDR4 设计指南 ODT 上拉电阻的确切值是多少? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛
e2e.ti.com/.../am67a-lpddr4-routing-topology
e2e.ti.com/.../am67a-lpddr4-layout-recommendatio
(+) AM67A:用户如何设置 DDR_CK 的驱动强度/端接 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
我们使用 33 欧姆 SE/66 欧姆差 分的速度为 40 欧姆 SE/80 欧姆差分的原因是 PCB 上的 T 分支段。 当布线分成两段时、为了保持源极看到的相同阻抗、阻抗应加倍。 因此、一条 40 Ω SE 布线将成为两条 80 Ω SE 布线。 PCB 上通常无法实现 80 Ω SE 布线。 66 Ω SE 也可能无法实现、但远小于 800 Ω SE。 因此、33 Ω SE/66 Ω DIF 可能会提高信号完整性。 每个 PCB 设计都是不同的、由每个客户自行仿真并确定适合其设计的最佳实现方案。
此致、
Sreenivasa.
尊敬的电路板设计人员:
供参考
(+) AM67A:在 C7x 核心软件开发 (AM67A) 上申请指导 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
AM67A:C7x 核心软件开发 (AM67A) 方面的指导申请
请n`t、TI 不支持 TI E2E 论坛上的 Beagle Y AI 平台。 目前、AM67A 产品专为将 C7x DSP 用作深度学习计算加速器而设计。 目前没有路线图可用于将 C7x 用作 DSP 计算加速器而不是深度学习加速器。 我邀请了产品线的相关专家、他们可以指明未来是否有支持该平台并在此平台上提供 C7x DSP 开发选项的计划、或者他们是否可以为合作伙伴提供信息、帮助他们超越 TI 标准产品为您提供支持、以便在此平台上移植/开发代码。
此致、
Sreenivasa.
尊敬的电路板设计人员:
与 IBIS-AMI 模型可用性相关的输入
(+) AM67A:IBIS-AMI 模型申请 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
AM67A:IBIS-AMI 模型请求
我知道 IBIS-AMI 模型是根据保密协议共享的。
请联系您正在努力推进此工作的现场团队。
此致、
Sreenivasa.
尊敬的电路板设计人员:
输入关于 重量和材料成分的信息

https://www.ti.com/materialcontent/home
此致、
Sreenivasa.
尊敬的电路板设计人员:
封装货架期相关输入
请参阅以下链接
https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-shelf-life.html
https://www.ti.com/support-quality/faqs/product-shelf-life-faqs.html
https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-home.html
https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf
https://www.ti.com/lit/pdf/snoa550
https://www.ti.com/lit/an/slva840/slva840.pdf
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Baking-Procedure.pdf
(+) AM62P:用于存储和操作的空气湿度 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
我收到了客户的询问、我们是否定义了 AM62P 的存储空气湿度和运行中的空气湿度?
我想不是,但我想再次与您核实。
此外、这也是他们要求的要求:
在电路板组装之前但从密封封装中移除器件->器件指定为 MSL3、在 ≤Ω 30°C /60%RH 环境条件下额定暴露 168 小时、在电路板组装之前无需重新烘烤。
我们没有工作湿度规格、但器件已 根据标准 85°C 测试条件在 MSL3 湿度前提条件+ 1000 小时 JEDEC/85%RH THB(温度,湿度,偏置)条件下完成并通过相关认证
此致、
Sreenivasa.
尊敬的电路板设计人员:
有关引导和显示的输入
(+) AM67A:快速引导介质/流程 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
AM67A:快速引导介质/进程
(+) AM67A:为安全 AM67A 编写密钥 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
我相信有一个 TI 软件应用程序可以提供这个功能 — 请告诉我我们如何获得这个软件。
请联系您当地的现场应用工程师、获取通过电子邮件申请此软件的链接。 无法在公共论坛上提供链接。
(+) AM67A:AM67A 的哪些型号包含使用 OpenVX 所需的硬件元件? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛
(+) AM67A:有关使用 OLDI (LVDS) 显示屏与 AM67A/J722S EVM 和 SDK 的问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
(+) AM67A:使用 LVDS-1 LVDS-2 和 DSI-0 启用 3 个屏幕 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
(+) AM67A:AM67:申请有关 AM67A 内存映射的常见问题解答 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
此致、
Sreenivasa.
尊敬的电路板设计人员:
有关 定制电路板调试的输入
(+) AM67A:AM67A 定制硬件 — 卡在热复位环路中-处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛
我从 ROM 专家处了解到、~30ms 复位状态是内部 WDT 计时器时序溢出的指示、也表明引导未开始。
请将 VDD_CORE 连接到 VDDR_CORE 电源轨并执行检查。
将 VDD_CORE 连接到 VDDR_CORE 可解决热复位问题。 引导 ROM 现在会前进到正确的引导模式。
此致、
Sreenivasa.