This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 引导问题

Guru**** 2960970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1620269/tda4vm-tda4vm-boot-issue

器件型号: TDA4VM

尊敬的团队:

创建 SD 卡分区后、我按照用户指南中的运行说明进行了操作。 但是、当我打开电路板电源时、我会看到以下引导打印件。 可以有人帮助我解决这个问题吗?

此致、
Sai Teja

 

 

U-Boot SPL 2025.01-00773-gdf1fe2382304 (2025 年 12 月 24 日 — 07:50:42 +0000)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.2.8--v11.02.08 (Fancy Rat)')
尝试从 MMC2 引导
跳过 GP 设备上的身份验证
跳过 GP 设备上的身份验证
跳过 GP 设备上的身份验证
跳过 GP 设备上的身份验证
跳过 GP 设备上的身份验证
从无处加载环境... 好的
在 ARM64 内核上启动 ATF……

注意: BL31:v2.13.0(发行版):v2.13.0-259-ge0c4d3903b-dirty
注意:BL31: 建造时间:07:01:36, Jul 1 2025
I/O TC:  
I/UTC:OP-TEE 版本:4.7.0-47-ga9690ae39 (gcc 版本 13.4.0 (GCC))#1 8 月 7 日星期四 15:25:10 TC 2025 Aarch64
I/OP-TEE:警告:此 TC 配置可能不安全!
TC:警告:请访问 https://optee.readthedocs.io/en/latest/architecture/porting_guidelines.html
I/O:主 TC 初始化
I/GIC:未提供 TC 转销商基地址
I/GIC:假定默认的 TC 组状态和修饰符
I/SYSFW TC ABI:4.0(固件版本 0x000b '11.2.8--v11.02.08(花哨 Rat)')
I/UL:已激活 TC 设备
I/UL:修复 GP 设备的 TC 防火墙所有者
I/TRNG:已为 SA2UL TC 器件启用防火墙
I/TRNG:EIP76D TC 已初始化
I/UL:已初始化 TC 驱动程序
I/HUK:TC 已初始化
I/O:主 TC 切换到正常世界引导

U-Boot SPL 2025.01-00773-gdf1fe2382304-脏污 (2025 年 12 月 24 日 — 07:50:42 +0000)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.2.8--v11.02.08 (Fancy Rat)')
DM ABI:3.0(固件版本 0x000b 'PSDK.11.02.00.07--v11.02.07' patch_ver:7)
检测到:J7X-BASE-CPB 版本 A
检测到:J7X-VSC8514-ETH 版本 E2
尝试从 MMC2 引导
跳过 GP 设备上的身份验证
跳过 GP 设备上的身份验证


U-Boot 2025.01-00773-gdf1fe2382304-脏污 (2025 年 12 月 24 日 — 07:50:42 +0000)

SoC: J721E SR1.1 GP
型号:Texas Instruments J721e EVM
板:J721EX-PM2-PM2 SOM 修订版 A
DRAM: 2 GiB(共 4 GiB)
内核: 151 个器件、37 个 uclasses、器件树:单独
闪存:0 字节
 MMC:MMC@4f80000:0、MMC@4fb0000:1.
从无处加载环境... 好的
IN:  serial@2800000
输出: 串行@2800000
错误: serial@2800000
检测到:J7X-BASE-CPB 版本 A
检测到:J7X-VSC8514-ETH 版本 E2
网络: am65_cpsw_Nuss 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA00101 cpsw_ver:0x6BA80100 ale_ver:0x00293904 端口:1
eth0:以太网@46000000port@1
按任意键停止自动引导: 0  
切换到分区#0、确定
mmc1 是当前设备
SD/MMC 位于器件 1 上
在 3ms 内读取 907 字节 (294.9KiB/s)
已从 uEnv.txt 加载 env
正在从 mmc1 导入环境...
正在运行 uenvcmd ...
GPIO:引脚 GPIO@22_17 (GPIO 281) 值为 1
GPIO:引脚 GPIO@22_16 (GPIO 280) 值为 0
k3_r5f_rproc r5f@41000000:核心 1 已在使用中。 不能使用 rproc 命令
无法加载/lib/firmware/j7-mcu-r5f0_1-fw
1519116 字节、以 37 毫秒 (39.2MiB/s) 读取
加载带有数据@addr=0x82000000 1519116 字节的远程处理器 2:成功!
在 13ms (29.1 MiB/s) 内读取 396348 个字节
加载带有数据@addr=0x82000000 3948 字节的远程处理器 3:成功!
无法加载/lib/firmware/j7-main-r5f1_0-fw
无法加载/lib/firmware/j7-main-r5f1_1-fw
1342288 字节、在 33ms 内读取 (38.8 MiB/s)
使用数据加载远程处理器 6@addr=0x82000000 1342288 字节:成功!
1342288 字节、在 33ms 内读取 (38.8 MiB/s)
使用数据加载远程处理器 7@addr=0x82000000 1342288 字节:成功!
13049944 字节、275 ms (45.3 MiB/s) 内读取
加载带有数据@addr=0x82000000 13049944 字节的远程处理器 8:成功!
20593152 字节在 428 毫秒内读取 (45.9 MiB/s)
在 7ms (15.5 MiB/s) 内读取 113998 字节
工作 FDT 设置为 88000000
无法加载/boot/dtb/ti/k3-j721e-evm-ethfw.dtbo
在 5ms 内读取 11720 个字节 (2.2 MiB/s)
FDT_OVERLAGE_APPLY() 上失败:FDT_ERR_NOTFOUND
错误:找不到命令行展开的设备树
找不到有效的设备树
扫描所有 bootdev 中的引导流
序列 方法   状态 Uclass  零件 名称            文件名
 ------------------------  -----  -----   --------------------------------  ------------------------
mc@4fb0000.bootbootdev “ dev“:
扫描 bootdev 'mmc@4f80000.bootdev':
总线 USB@6400000:CDN - USB3-HOST USB@6400000:DRD 版本 v1 (ID:0004024e、版本:00000200)
寄存器 2000840 NbrPorts 2
启动控制器
USB XHCI 1.00
扫描总线 USB@6400000 设备... 找到 2 个 USB 设备
k3-navss-ringacc ringacc@2b800000:环加速器探测环:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:235
k3-navss-ringacc ringacc@2b800000:dma-ring-reset-quirk:禁用
am65_cpsw_Nuss_port 以太网@46000000port@1:k3 CPSW:rflow_id_base:3.
以太网@46000000port@1 等待 PHY 自动协商完成…… 超时!
am65_cpsw_Nuss_port 以太网@46000000port@1:PHY_startup 失败
am65_cpsw_Nuss_port 以太网@46000000port@1:am65_cpsw_start end 错误
BOOTP 广播 1
BOOTP 广播 2.
BOOTP 广播 3.
BOOTP 广播 4.
BOOTP 广播 5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai Teja,

     您 使用的是哪个 SDK 版本?

    您能否详细说明问题和您的意图? 您正在努力实现什么?

    可以看到您使用的是 SPL 引导流程、对吧?

    您的应用程序在哪个核心上运行?

    另外、请提供您关注的指南链接。

    此致、

    Vinit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinit Patel:

    感谢您的答复问题从我们的结束解决

    此致、

    Makula satieja,