This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:关于 LDCnode 的 LDC 输出大小是否可以动态调整的问题

Guru**** 2782665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1617277/tda4ven-q1-regarding-the-issue-of-whether-the-ldc-output-size-of-ldcnode-can-be-dynamically-adjusted

器件型号: TDA4VEN-Q1

尊敬的 TI 专家:

最近、我们一直使用多个 LDCnode 来处理图像、旨在实现不同的显示模式。 但是、在计算能力方面也存在局限性。 创建 LDC 节点时、LDC 的输出大小已预设。 我们想知道在图形操作期间是否可以更改 LDC 节点的输出大小。

此外、在不同显示模式下、我们还需要使用马赛克进行裁剪和拼接。 理论上、马赛克的不同层之间存在显示优先级。 当我们用另一部分覆盖马赛克的一个部分时,我们发现在某些参数下,被遮蔽的层会在上层闪烁。 我可以问,为了实现完美的遮挡,对马赛克的参数(起始坐标,宽度和高度)是否有任何具体要求?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ding:

     OpenVX 中的 LDC 输出 是固定的。 这源于 OpenVX 框架。 并且并非特定于 LDC 节点。 对于任何输出、输出图像大小在图形创建时固定。 如果您需要从 LDC 节点输出不同的输出分辨率、您可能会为 LDC 创建最大输出图像、然后使用一些附加的 参数/控制命令来更改输出分辨率。

    抱歉、我不理解显示节点中的问题。 您能详细说明一下吗? 马赛克节点需要总输出帧大小和各个 窗口帧大小和位置、根据此信息、它将缩小输入图像的比例。 是否要在此处更改一些参数?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    使用一些附加的 参数/控制命令来更改输出分辨率。

    您提到过一些参数或命令可用于控制 LDC 的输出大小。 在 TDA4VEN SDK 11.01 中、哪些参数负责控制 LDC 的最大输出大小、哪些参数或命令可用于配置 LDC 的实际输出大小?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ding Y:

    在当前 SDK 中没有可用于动态更改输出大小的控制命令、我之前提到过、您可以添加这个控制命令、然后可以更改输出大小。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh Jadav

    还有一个问题。 则会将所设置的 LDC 输出的最大大小设为 1920x1080。 那么、当我动态调整 LDC 的输出尺寸时、是否需要确保宽度小于 1920、高度小于 1080? 或者、图像的总?小于 1920x1080 μ A

    最佳、Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ding:

    该 LDC 节点 将连接到 OpenVX 图形中的其他节点、下一个节点 在创建时需要宽度、高度和间距信息、因此是的、宽度和间距需要小于 1920、高度需要小于 1080。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    实际上、LDC 节点之后是马赛克节点。 那么、我是否只需要确保马赛克所需的图像宽度和高度小于或等于 LDC 输出的图像宽度和高度?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、马赛克节点 还需要知道传入缓冲区中的输入帧大小。  

    此致、

    Brijesh