Other Parts Discussed in Thread: AM5708
部件号: AM5708
我目前正在开发一个使用 AM5708 的系统、我想了解复位序列。
关于 AM5708 数据表的第 5.10.3 节电源序列中所述的 resetn/PORz 时序要求、脚注 (7) 包含以下说明:
(7) PORz 必须保持置为低电平有效、直到满足以下所有要求
–所有器件电源轨均可达到稳定的运行电平。
–XI_osc0 稳定且频率有效。
–满足上述两个条件后至少为 12P、其中 P = 1 /(SYS_CLK1/610)、单位为 ns。
resetn 必须在 PORz 之前为高电平、或与 PORz 同时上升、但不能在其电源 vddshv3 上升之前为高电平。
我们的系统要求、在 PMIC 为 AM5708 上电后、器件将保持复位状态、直到外部 MCU 将 AM5708 的复位信号置为无效。
最初、我们计划了以下序列:在 PMIC 上电且 PORz 置为无效后、resetn 将保持置为有效、然后根据 MCU 发出的启动命令置为无效。
但是、脚注 (7) 会与这种方法相冲突。
因此、我想澄清以下几点:
–为什么不允许在将 resetn 置为有效(低电平)的同时将 PORz 置为无效?
–假设满足脚注 (7) 中的所有条件并且 PORz 随后保持高电平、那么在 PORz 持续保持高电平时、对将 resetn 置为有效或置为无效是否有任何限制?
–我们的要求(保持器件处于复位状态,直到 MCU 发出启动命令)似乎相对常见。 TI 是否为此类设计提供任何推荐的电路方法?
谢谢。
S.Kanda.