请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: J721EXCPXEVM
您好:
我正在研究 J721E 上的 GPU 加速器。 我已下载技术参考手册、并研究了 Linux PowerVR 驱动程序。 我有两个问题:
1. TRM 包含针对 GPU 的 PBIST 特性的寄存器映射(第 2 部分、第 5 节)、但除了列出寄存器名称和地址之外几乎没有任何信息。 在哪里可以找到更多详细信息?
2. Linux DRM 是指控制 GPU 本身的寄存器的映射。 虽然我理解有关这些寄存器的信息应该直接提交给想象、但我对这个映射在 J721E 存储器中从哪里开始很好奇、因为 TRM 仅描述了与 GPU 相关的 PBIST 块。
感谢您的帮助。