This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442 PRU ICSSG - ModbusTCP 和工业协议、使用相同的 RJ45 但不同的固件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1620121/am6442-am6442-pru-icssg---modbustcp-and-industrial-protocols-using-same-rj45-but-different-fw

器件型号: AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我正在尝试设计一种主要用于 ModbusTCP 通信的硬件解决方案、使用 ICSSG 输入和单个 RJ45 插孔

但我也希望能够使用相同的硬件、在刷写到不同固件并进行重新启动时运行工业协议(即 Profinet)。  基本上,我想通过软件改变产品标识,但保持相同的硬件。

我想确保将正确的硬件引脚连接到 6442 器件、并查看 TDS64EVM 原理图的以太网 PHY 页面、以确保我重点关注芯片的 corret 输入。 您是否有关于 为此推荐哪些输入的示例说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 AM64x 工业通信 SDK:Profinet 器件 FWHAL 以了解引脚要求、也可以参阅 TMDS64EVM 评估板| TI.com 原理图是一个很好的参考。 SDK 开箱即用支持适用于开关模式下的双端口示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。 这对您很有帮助。 进一步检查后、我认为我们的连接完全符合此处的规定。 我唯一的问题是关于  IRT 的 PRGx_IEP0_EDC_SYNC_OUT0。 此信号将路由到哪里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    在 AM64x 器件上、该信号默认路由到 PRG1_PRU0_GPO19。 您可以参考默认 PROFINET 示例的 SysConfig 视图、以查看该信号的可用引脚排列。 请在 syscfg 的 PROFINET 模块中选择“IRT mode“以查看同步信号。

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Laxman。 我之前讨论的是该引脚的另一端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    您能否澄清一下引脚另一端的含义? 您是指 AM64x-EVM 上的引脚编号吗?

    此致、

    Laxman