This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-ESD:辐射数据/特性和 EP 分类

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1620272/sm320f28335-ep-radiation-data-characterization-and-esd-classification

器件型号: SM320F28335-SM320F2833 EP

我正在查找相关器件或在同一晶圆厂 (180nm CMOS) 上制造的任何类似器件的辐射效应数据。  我需要总剂量、中子/质子、重离子、核剂量率、重离子/质子/中子的 SEE、或可能已执行的任何其他辐射测试。  我还希望将 ESD 分类纳入人体放电模型。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    对于 HBM、我们可以重复使用此器件汽车型号的额定值:

    对于辐射效应数据、我不知道在 180nm FMOS 技术节点上执行的任何辐射测试、或者我们专门对此器件进行的测试、或者我们可以分享的数据。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!