This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:连接到引导模式 I2C GPIO 扩展器的板载 XDS110 连接

Guru**** 2974450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623734/sk-am62b-p1-on-board-xds110-connection-to-boot-mode-i2c-gpio-expander

器件型号: SK-AM62B-P1

您好:

根据原理图、板载 XDS110 的微控制器可以连接到 I2C GPIO 扩展器、该扩展器(可选)通过放置或桥接两个电阻 (R598/R580) 来控制 AM62x 的引导模式。 电路板上的 XDS110 固件中是否已经实现了控制 GPIO 扩展器或对其 I2C 总线的原始访问? 如果是、如何访问此功能?