This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:获取内核状态

Guru**** 2949260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623340/am623-getting-core-status

器件型号: AM623

您好、我想知道是否有建议的方法来确定运行时是否启用了 A53 Core1? 我当时正在考虑使用 SYSFW 和 TISCI_MSG_GET_DEVICE 来查看 TISCI_DEV_A53SS0_CORE1 是否获取内核 1 的状态。 如果该消息返回 ACK、则我知道内核存在并已启用、如果 NAK 返回、则 Core1 不会启用。 这是建议的还是您建议的另一种方法? 感谢您的帮助!

从中导出:

Daniel Fettke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    是的、您可以使用 TISCI_MSG_GET_DEVICE 来获取 A53 内核的当前状态。 如果从 R5 检查它、则可以直接使用 Sciclient_pmGetModuleState API。

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助