This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:由于无法识别内核名称、j722s RTOS SDK 中存在的 projectspec 示例无法导入

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621610/tda4ven-q1-projectspec-examples-present-in-j722s-rtos-sdk-cannot-import-because-core-names-are-not-recognized

主题:AM67 中讨论的其他器件

我还想补充一点、对于 TDA4VEN/AEN 的特定情况、只要在.projectspec 中确定了正确的器件 ID、工程模板就可以正常工作、例如、 用 文件中的 TMS320C75XX.J722S_TDA4VEN_TDA4AEN_AM67 替换 TMS320C75XX.J722S(在它出现的两个位置)。

使用此方法、不再需要使用 CCS 12.x 来创建工程。 但是、这不适用于其他 TDA4x、因为这些处理器没有 projectspec 模板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将此帖子从原始线程中拆分以创建新线程、因为此主题与原始线程不同。 我已提请器件/SDK 专家注意此主题以获取进一步帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximilien:

    你能详细说明这一点吗? 我们根本不能理解这一问题?

    您使用的是哪个 CCS 版本?

    此致、

    Vinit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 11 上的 Code Composer Studio 12.8.1 和 CCS 20.2 中都存在此问题。

    在 J722S MCU+ SDK(许多 example.projectspec 项目模板文件)中、器件值为“Cortex R.J722S“(适用于在 R5F 内核上运行的项目)。 我可以断定 CCS 上安装的器件支持无法识别此问题:

    如果手动编辑 projectspec 文件并将 deviceId 更改为“Cortex R.J722S_TDA4VEN_TDA4AEN_AM67“、工程导入现在可以正常工作、无论是 12.8.1 还是 20.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximilien:

    我可以理解、ccs .projectspec 存在问题、您已经提供了权变措施、现在它可供您使用。  

    现在、您正在提醒 TI 注意这一点。

    是这样吗? 或者您面临我无法理解的任何其他问题?

    此致、

    Vinit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我找到了一种权变措施、但仍然可能是我误用了 SDK、如果我正确使用了 SDK、则可以修补 SDK 本身。

    最初的帖子只是在另一个问题上的评论,它被审核团队分成了这一主题。

    我相信、权变措施和器件 ID 说明对其他用户很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximilien:

    TI 感谢您的努力。

    我们将对此进行研究。

    您能告诉我们您如何找到器件 ID 应该是 “TMS320C75XX.J722S_TDA4VEN_TDA4AEN_AM67"吗“吗?

    谢谢。此致、

    Vinit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 12.8 中使用“Project">"New CCS“ CCS Project"“ Project"从头“从头开始创建了一个工程、选择了正确的 SoC 和内核、并在.cproject 结果文件中使用文本编辑器检查了器件 ID。