This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:AM62A3 未使用 MCU_RESETz 引脚处理

Guru**** 2968670 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623554/am62a3-am62a3-unused-mcu_resetz-pin-handling

器件型号: AM62A3

您好:

我对不使用该引脚时 AM62A3 上的 MCU_RESETz 处理建议有疑问。

在另一个论坛讨论中、MCU_RESETz 描述如下:

MCU_RESETZ:MCU 和主域热复位。 这是针对 MCU 或整个器件的热复位请求(可选)。 不使用时上拉。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496727/faq-am6442-mcu_resetz-reset-input---connection-of-capacitor?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MCU_RESETz

您能否证实这一指导是否也适用于 AM62A3?

在我们的设计中、未使用 MCU_RESETz。 是否可以使用 10k Ω 电阻器将此引脚上拉至 SOC_VDD_3.3V?

如果有推荐的连接方法或任何特定于 AM62A3 的注意事项、请告知我们。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    感谢您的查询。

    在我们的设计中、MCU_RESETz 未使用。 是否可以使用 10k Ω 电阻将此引脚上拉至 SOC_VDD_3.3V?

    看起来不错。

    如果空间不受限制、请添加一个连接到 MCU_RESETz 引脚和 VSS(接地)的 22pF 干扰滤波器

    该电容器用于 RESET 输入端。

    此致、

    Sreenivasa.