This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:SDK 导出批准待处理 — AM275-AWE-SDK - 2 月 17 日提交

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AUDIO-AM275-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623074/am2754-q1-sdk-export-approval-pending---am275-awe-sdk---submitted-feb-17th

器件型号: AM2754-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AUDIO-AM275-EVM、

您好 TI 支持团队:

我写信请求更新的软件访问申请 AM275-AWE-SDK (Audio Weaver SDK)。

自此、我的请求一直处于“审核中“状态 2 月 17 日 (16 天前)。 我目前正在计划购买 AUDIO-AM275-EVM 但在确认使用必要的开发工具之前、无法继续执行工程或硬件订单。

您能否检查我的出口合规审核状态并上报? 这对于我们的项目时间表至关重要。

详细信息:

  • 工具: AM275-AWE-SDK

  • 提交日期: 2026 年 2 月 17 日

  • 注册电子邮件: m.naumann@kontext-e.com

感谢您的帮助。

此致、
Mike Naumann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    请注意、AM275-AWE-SDK 需要预先批准我们的合作伙伴 DSP 概念、才能访问该 SDK。 AM275-FREERTOS-SDK 是公开的、任何人都可以使用它进行开发。

    -萨顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutton、

    感谢您的澄清。

    我刚刚按照您的建议联系了 DSP Concepts、申请 AM275-AWE-SDK 的必要预批准。

    此外、我刚刚通过授权分销商 (DigiKey) 购买了 AUDIO-AM275-EVM、可立即开始开发。

    我将在听到 DSP 概念后立即更新此标签。 请保持此申请处于打开状态、以便我们可以在批准后最终完成 SDK 访问。

    此致、
    Mike