This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:使用 FreeRTOS 在 MCU R5F 上运行的 MCAN 外部读写示例

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623437/am62p-getting-the-mcan-external-read-write-example-running-on-mcu-r5f-using-freertos

部件号: AM62P

大家好、TI 专家。

目前、我已使用 FreeRTOS 在 MCU R5F 内核上成功执行了 mcan_loopback_Polling 示例。
现在、我想 通过在 Rx 和 Tx 引脚的 MCU_MCAN0 上连接一个外部收发器来演示实际工作的 CAN 示例。 因为在 mcan_external_read_write 目录下提供的示例代码在我进行以下连接时不起作用
image.png
那么、您能否提供指导、说明我应该遵循哪些步骤来使外部读写示例正常工作?

此致、
Aditya T