This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:[QNX][CPVSW][ETHFW]分离命令从不完成—客户端关闭期间 ethfw 无响应

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: J784S4XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623044/j784s4xevm-qnx-cpvsw-ethfw-detach-command-never-completes-no-response-from-ethfw-during-client-shutdown

器件型号: J784S4XEVM

当‑使用 CPVSW 瘦客户端驱动程序的 IO sock 进程时、detach 命令永远不会完成。 客户端发送ETHREMOTECFG_CMD_DETACH到 ethfw、但未收到响应、清理序列在该点停止。 在‑期间、IO sock 不会退出、因为它在等待分离应答时仍卡住。

以下日志显示了来自 ethfw 但不针对分离的 free_tx 和 free_mac 成功响应。

1 月 01 日 00:00:35.177          IO_SOCK.32783      main_buffer  1   1 cpvsw0:cpvsw_stop_locked - CpswProxy_cfreeRxFlow
1 月 01 日 00:00:35.177          IO_SOCK.32783      MAIN_BUFFER  1    CpswProxy:FREE_RX | C2S | TOKER=2500 流量=114、0
1 月 01 日 00:00:35.177          IO_SOCK.32783      MAIN_BUFFER  1    CpswProxy:FREE_RX | S2C | TOKER=2500 STATUS=0
1 月 01 日 00:00:35.177          IO_SOCK.32783      main_buffer  1   1 cpvsw0:cpvsw_stop_locked - CpswProxy_freeTxCh
1 月 01 日 00:00:35.177          IO_SOCK.32783      main_buffer     1 1 CpswProxy:free_tx | c2S | token=2500 txPsil=0xca04
1 月 01 日 00:00:35.177          IO_SOCK.32783      MAIN_BUFFER  1    CpswProxy:FREE_TX | S2C | TOKER=2500 STATUS=0
1 月 01 日 00:00:35.177          IO_SOCK.32783      main_buffer  1   1 cpvsw0:cpvsw_stop_locked - CpswProxy_freeTxCh
1 月 01 日 00:00:35.177          IO_SOCK.32783      MAIN_BUFFER  1   1 CpswProxy:FREE_TX | C2S | token=2500 txPsil=0xcA07
1 月 01 日 00:00:35.177          IO_SOCK.32783      MAIN_BUFFER  1    CpswProxy:FREE_TX | S2C | TOKER=2500 STATUS=0
1 月 01 日 00:00:35.177          IO_SOCK.32783      MAIN_BUFFER     1 1 CpswProxy:FREE_MAC | C2S | token=2500 macaddr=70:ff:76:1d:92:C1
1 月 01 日 00:00:35.177          IO_SOCK.32783      MAIN_BUFFER  1   1 CpswProxy:FREE_MAC | S2C | TOKER=2500 STATUS=0
1 月 01 日 00:00:35.177          IO_SOCK.32783      main_buffer  1   1 CpswProxy:detach | C2S | token=2500

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akula:

    指定的专家不在办公室、请预计回复会延迟。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、文卡塔、'

    您能否向我们提供以下详细信息、以便更好地了解您的查询:

    -主题行“J784S4XEVM"是“是 TI EVM 还是定制平台?
    -用于构建 EthFW 映像的 TI RTOS SDK 版本是什么?
    -正在使用的 IO-sock 瘦客户端驱动程序的版本是什么? TI 是否可以使用此驱动程序? 如果是、您能否将我们指向可以下载的 QNX 软件中心位置?
    -您能否分享 QNX 级用于启动 IO-SOCK 驱动程序的所有命令的详细信息,以及 IO_SOCK 的完整标语 2info 日志?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    感谢您的支持。 此问题可以关闭、因为它是重复的。 Aptiv 已打开 一个 TT、并在此处跟踪该 TT (https://e2e.ti.com/e2eprivate/aptiv/aptiv_-_ep_automotive/f/aptiv-jacinto-forum/1623111/tda4vp-q1-qnx-ethfw-ethfw-detach-issue)