This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J-Q1:使用 EMMC 引导引导引导 DRA829 R5 内核

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621843/dra829j-q1-booting-dra829-r5-cores-using-emmc-boot

器件型号: DRA829J-Q1

团队、

 

我的一个客户尝试通过 EMMC 引导来引导 R5 内核、是否有任何指导原则? 它们使用 QNX 来引导 A72 内核。  

他们尝试了以下方法、但有一些错误-  

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-RemoteProc.html

=>加载 MMC 1:2 0x90000000 /lib/firmware/j7-main-r5f0_0-fw
在 112ms 内读取 2536540 字节 (21.6 MiB/s)
=> rproc load 2 0x90000000 0x${filesize}
加载带有数据@addr=0x90000000 2536540 字节的远程处理器 2:成功!

u-boot-R5f-test.txt => rproc start 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MK、

    是的、QNX OS 可以从 eMMC 引导。 启动步骤与 SD-MMC 引导模式中的步骤类似。 我们可以参考 SPL-uBoot 文档 software-dl.ti.com/.../UG-Memory-K3.html

    此外、还有关于托管 QNX 文件系统的 eMMC 的 QNX SDK 开发人员手册、这也可以称为。

    software-dl.ti.com/.../developer_notes_eMMC_filesystem.html

    他们尝试了以下操作、但有一些错误- 

    不确定是什么错误与 eMMC 相关。 您能解释一下吗?

    [quote userid=“480712" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621843/dra829j-q1-booting-dra829-r5-cores-using-emmc-boot]u-boot-R5f-test.txt => rproc start 2

    日志显示使用的是 USB、而不是 eMMC。 您能检查一下吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    我们的定制电路板仅具有 eMMC 引导。 我们使用 eMMC 引导进行板载供电、然后将 pendriver 连接到电路板、并使用 fatload 命令在 R5 内核中加载固件、但收到了以下错误消息。 问题可能是什么。  

    => fatload USB 0 0x90000000 2/j7-main-R5f0_0-fw
    在 297 毫秒内读取 5665588 字节 (18.2 MiB/s)
    => Rproc LOAD 2 0x90000000 0x567334
    加载带有数据@addr=0x90000000 5665588 字节的远程处理器 2:成功!
    => rproc 列表
    2 — 名称:'r5f@5c00000'类型:'已映射内部存储器'支持:加载开始停止重置
    => rproc is_running 2
    操作失败、出现错误(–38)
    =>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    好的、您能告诉我们为什么您没有尝试将固件安装到 eMMC 而不是 USB 吗? 将他移动到 eMMC ext3 分区的/lib/firmware 目录是否正常?

    您尝试使用的功能是 U-Boot 的一部分、因此 假设您已查看 U-Boot 文档--> https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/11_02_00_04/exports//docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-RemoteProc.html

    您能否按照本文档中的步骤操作并告知我们?

    谢谢。