This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:有关为 R5f 和 DSP 内核重建和重新部署 FreeRTOS 映像的说明

Guru**** 2811815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622025/tda4al-q1-instructions-to-rebuild-and-redeploy-freertos-images-for-r5f-and-dsp-cores

器件型号: TDA4AL-Q1

您好、

若要调试 IPC 问题、我需要修改 FreeRTOS 代码并将映像重新部署到电路板上。

您能否提供指南?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailong:

    是否使用 vision_apps 二进制文件进行调试。

    您使用的引导模式是 SBL 还是 u-boot?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    我们希望调试在 发现和初始化来自 r5f/DSP 内核的已宣布 RPMSG 端点时出现的问题。

    如果发生这种情况、VxWorks 将无法 在启动期间创建一些 RPMSG 字符设备。

    VxWorks 将 通过 vring/mailbox 将一个消息发送到每个 r5f/DSP 核心 、用于其已公布的 RPMSG 端  点、通过接收该消息、VxWorks 将为每个 RPMSG 端点创建一个 RPMSG 字符设备。

    我们从 VxWorks 方面进行了一些调查、发现 VxWorks 已经完成了“发送“工作、并且确实收到了一些邮箱事件。

    看起来有时 VxWorks 会错过一些邮箱事件、我们在 VxWorks 的 RPMSG/VRING/Mailbox 驱动程序中找不到任何线索。 因此、我们需要从 r5f/DSP 这边检查是否按预期运行。

    我了解到、RTOS 的(RPMSG/VRing/邮箱驱动程序)作为一个名为 PDK IPC LLD 驱动程序的库提供。 是真的吗? 并告诉我如何对此库应用调试所做的更改并重新部署到电路板上。

    我正在使用 u-boot 进行引导。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们在 PDK IPC 中有 IPC 回声测试示例。 在本例中、Linux 会从 Linux 初始化 rpmsg_char_simplet 消息、然后 PDK 将收到该消息并回显相同的消息。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们需要检查 Linux 和 RTOS 启动期间发生的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不明白您对 TI 的期望是什么。 我们在 RTOS 上有示例应用、您可以连接调试器并查看分步方法。您可以看到 PDK LLD 文档中包含 IPC 组件、您可以按照该组件进行构建。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们 不想调试任何 IPC 应用程序、这对我们没有帮助。

    在操作系统引导期间、Linux/RTOS 将使用  RPMSG/VRing/邮箱驱动程序设置 RPMSG 通信通道、该驱动程序通常是操作系统的一部分。

    我们可能需要在 R5f/DSP 内核上调试该器件、我认为该器件正在运行 FreeRTOS。

    因此、具体而言、这可能涉及修改 RTOS 代码、 重新编译 RTOS 映像并在 EVM 板上重新部署。

    请提供这方面的指南。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要为 R5F 或 DSP 内核修改和重新部署基于 FreeRTOS 的 IPC 固件  、您必须在 Processor SDK RTOS 环境中工作、特别是 平台开发套件 (PDK)。 此过程包括编辑 RTOS 源或配置、使用 SDK 的 makefile 系统重新编译二进制文件、以及更新电路板 Linux 文件系统上的固件。
    1.找到并修改 RTOS 代码
    IPC 逻辑(包括 RPMSG 和 VRING 处理)通常可以在 PDK 的 IPC 模块中找到。  
    • 源代码:核心 FreeRTOS 文件位于 ${pdk_install_path}/packages/ti/kernel/freertos.中
    • 配置:修改 FreeRTOSConfig.h 以更改内核行为。 该文件通常特定于您的应用程序、位于应用程序的包含路径中、而不是内核源目录中。
    • IPC 驱动程序:对于低级 VRING 或 Mailbox 驱动程序修改、请在 ${pdk_install_path}/packages/ti/drv/ipc.下查看  
    2.重新编译 RTOS 映像  
    您可以使用 SDK 中提供的顶层 makefile 重新构建整个 RTOS 组件或仅重新构建特定的 IPC 库和示例。  
    此致
    Tarun Mukesh