This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:SDK 08.02.00.24 和 9.3.5.2 之间是否有任何 GPMC-nand 修复? 关于更新的建议?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621913/am4378-any-gpmc-nand-fixes-between-sdk-08-02-00-24-and-9-3-5-2-recommendation-on-updating

器件型号: AM4378

尊敬的 Hong 和 Sitara 支持团队:

我尝试在下面的主题中回复、但论坛返回了一条错误消息:“发生了错误。 请重试或联系您的管理员。“
因此、我在这里将我的问题重新发布为新帖子、以提高可见性。

原始主题:
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1616812/am4378-am4378-nand-boot-failure-when-nand-image-is-pre-programd-with-bad-block-skipping-2

感谢您的检查。 我知道、在使用 SDK 9.3.5.2 时、问题可以正常解决。

客户已经使用 SDK 一段时间了、当前版本仍为 SDK 08.02.00.24。

  1. 在 SDK 08.02.00.24 和 SDK 9.3.5.2 之间是否进行了任何与 GPMC 相关的修复(例如 NAND 引导/坏块跳跃/预编程的映像处理)? 如果是、您是否可以指出相关的发行说明/提交或总结关键更改?

  2. 您是否建议更新到 SDK 9.3.5.2?
    他们的 Linux 环境和应用程序最初是在 SDK 08.02.00.24 上开发的、因此我们担心潜在的迁移风险、以及迁移到 SDK 9.3.5.2(工具链/内核/uboot 更改等)后一切是否都能顺利运行。

请提供任何指导。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我尝试在以下主题中回复、但论坛返回了一条错误消息:“发生了错误。 请重试或联系您的管理员。“
    因此、我会在此处将我的问题重新发布为新帖子、以提高可见性。

    我在访问 e2e 时没有遇到问题。
    您的同事在访问 e2e 方面是否遇到问题?

    客户已使用 SDK 一段时间、当前版本仍为 SDK 08.02.00.24。

    我在 AM437x EVM 上测试了 AM437x Linux SDK 8.2.0.24 封装

    1/。 从 GPMC-n 和使用 BB 引导 AM4_8.2.0.24_nand_boot+BB.log
    - SPL 在加载 u-boot 前报告了大量“OMAP-Lm:不可纠正的 ECC 错误“。
    - SPL 从 GPMC-nand 加载了 u-boot.img 以及 BB @0x180000

    上述 ELM 问题“OMAP-Lelm:不可纠正的 ECC 错误“与 AM335x Linux SDK 9.1 的以下常见问题解答中提到的问题类似
    【常见问题解答】如何使用 AM335x Linux SDK 9.1 从 NAND 刷写和引导 Linux 

    我将连接补丁 (OMAP-LGPMC_8.2.0.24.patch)、并从下面的补丁反向移植到 Linux SDK 8.2.0.24。
    https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/commit/?h=ti-u-boot-2023.04-next&id=c0176ab8dd53f86e193c578ec4781400e9fb18e3

    我将使用补丁附加正常工作的 GPMC-n 和引导日志以及 BB
    2/。 从 GPMC-n 进行 AM4_8.2.0.24_patch_nand_boot+BB.log 并使用 BB 引导
    -使用 BB @0x180000 从 GPMC-nand 引导 SPL/u-boot

    此致、
    - Hong

    e2e.ti.com/.../am4_5F00_8.2.0.24_5F00_nand_5F00_boot_2B00_BB.log

    e2e.ti.com/.../omap_5F00_gpmc_5F00_8.2.0.24.patch

    e2e.ti.com/.../am4_5F00_8.2.0.24_5F00_patch_5F00_nand_5F00_boot_2B00_BB.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

     Conor 的帐户出现错误、因此他的同事 O.H.代表他回复。

    感谢您验证功能。 似乎未附加“am4_8.2.0.24_patch_nand_boot+bb.log"文件“文件。 您能为我检查一下吗?

    谢谢、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:
    我能够在 e2e 中访问一个补丁文件和两个日志文件。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    一个补丁文件和两个日志文件

    根据您之前的回答、我能够确认以下内容:
    - AM4_8.2.0.24_nand_boot+BB.log
    - OMAP_5F00_GPMC_5F00_8.2.0.24.patch

    但是、我找不到第二个日志文件。 您能否再次列出该文件?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:
    便可以访问所有这三个文件。
    您是否会分享带有访问错误的屏幕截图? 这将有助于 e2e 论坛团队对此问题进行故障排除。
    此致、
    - Hong