This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4APE-Q1:将 XFI 接口连接到 SFP+

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1615047/tda4ape-q1-connecting-xfi-interface-to-sfp

器件型号: TDA4APE-Q1
主题 DS110DF111 中讨论的其他部件

您好专家、

我想直接将 XFI 接口连接到 SFP+模块、而不是中介重定时器 IC (DS110DF111)。
能否通过调整 TDA4APE SERDES 上的 CDR 来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavpreeta、

    您能否详细说明“不调解重定时器 IC “的表述?  我不知道 SERDES 上 CDR 的调优。

    我在重定时器上阅读后、它使用内部时钟提供 CDR 支持、而转接驱动器不支持它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shreyas

    能否详细说明“不调解重定时器 IC “的说法?  [/报价]

    我的意思是我想将 XFI 接口直接连接到 SFP+模块、因此不使用重定时器 IC。

    在这种情况下、是否可以通过调优 TDA4APE 的串行器/解串器上的 CDR 来成功将 XFI 接口连接到 SFP+模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavpreeta:

    在研究 TRM 寄存器时、我没有看到控制 SERDES CDR 调优的方法。 这个信号好像在 SERDES 内部。  

    但是、还有一种通过控制 TX 主光标以及前、后游标来进行 TX 调优的方法。  

    SFP 模块是否具有与 AFE/DFE 配合使用的 RX? 这样可以使用 CTLE 恢复 SoC TX 信号、并减少 ISI 的影响?  

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shreyas、

    我来检查 SFP 模块是否具有 RX 适配。  

    --

    您能否就此详细介绍一下?

    但是、有一种 TX 调优方法是通过控制 TX 主光标以及前后光标来实现。  [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏移 0x4098、0x40A0 和 0x40C8 应该能够控制 TX 调优。  

     TX_TXCC_CPOST_MULT_01__TX_TXCC_CPOST_MULT_00_j

    TX_LANE_REGISTERS_TX_TXCC_MGNFS_MULT_001__TX_TXCC_MGNFS_MUT_000_j

    TX_LANE_REGISTERS_TX_TXCC_P5PRE_COEF_MULT_TX_TX_TXCC_P4PRE_COEF_MUT_j

    我将从 MGNFS_MUT_000 寄存器开始、并探测以查看变化是否会导致 TX 振幅增加。