This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-TMS570:EP 内部电压监测器和外部电压监控器电路复位

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622648/tms570lc4357-ep-internal-voltage-monitor-and-external-voltage-supervisor-circuit-resets

器件型号: TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP

  1. 当内部电压监控器识别到超出范围的电压并将故障写入 SYSESR 寄存器时、需要多长时间才能复位 MCU。 另外、将故障检测写入 SYSESR 寄存器需要多长时间?

 

  1. 另外、数据表中有一条注意事项、即内部 VMON 不会消除对电压监控器电路的需求。 如果 VMON 检测到超出范围的电压并比外部电压监控器更快地复位 MCU、电压监控器的作用是什么。 此外、当 VMON 将 MCU 复位、然后外部电路检测到相同的超出范围电压并同时将 MCU 复位时、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    当内部电压监控器识别到超出范围的电压并将故障写入 SYSESR 寄存器时、需要多长时间才能复位 MCU。 此外、将故障检测写入 SYSESR 寄存器需要多长时间?

    从 VMON 故障检测到 RESET 置为有效的时间为 3 ×t_hclk(3 个 HCLK 周期)[1]。 这表示从 VMON 检测到电压故障到将复位信号置为有效以发送至上电复位和系统模块 (PORST) 的持续时间[2]。

    [引述 userid=“527039" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622648/tms570lc4357-ep-internal-voltage-monitor-and-external-voltage-supervisor-circuit-resets ]另外、数据表中有一条注释:内部 VMON 不需要电压监控器电路。 如果 VMON 检测到超出范围的电压并比外部电压监控器更快地复位 MCU、电压监控器的作用是什么。 此外、当 VMON 复位 MCU、然后外部电路检测到相同的超出范围电压并还复位 MCU 时会发生什么情况?

    内部 VMON 在复位期间被禁用、仅在器件退出复位后启用  因此、它不能监测上电斜坡、这是一项只有外部监控器才能执行的关键功能。 外部电压监控器可确保器件保持复位状态、直到所有电源都达到其指定的最低工作电压

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这很有帮助!