This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AM437x-gp-EVM 的 defconfig

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622990/am4378-defconfig-for-am437x-gp-evm

器件型号: AM4378

您好:

我当前正在尝试在基于定制板的 AM437x-gp-EVM 上使用 Linux 内核。

(使用 ti-processor-sdk-linux-AM437X-evm-11.02.05.02-linux-x86-Install.bin)

但是、SDK 中不包含 AM437x 的 defconfig 文件(如 tisdk_AM437X-evm_defconfig)。

从何处查找 AM437X 的 defconfig?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    TI 已从单片内核配置转向基于片段的方法(基于最新的 SDK)。

    这些配置可在下找到  TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM437X-EVM-11.02.05.02/board-support/ti-linux-kernel-6.12.49+git-ti/arch/arm/configs TMDSCNCD28379D 文件夹。

    请参阅 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/11_02_05_02/exports/docs/linux/、Foundational_Components_Kernel_Users_Guide。
    第 3.2.1.4.1 节:使用默认配置了解更多信息。

    multi_v7_defconfig、ti_multi_v7_prune.config 和 NO_SMP.CONFIG 所有二进制文件。

    此致、
    Vinu