This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:EDMA 不传输任何数据

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622134/tms320c6678-edma-does-not-transfer-any-data

部件号: TMS320C6678

背景:

我们正在努力使用 EDMA 配置 SRIO LSU 寄存器来启动 SRIO 传输。 第一步、我们尝试使用 EDMA 在 L2 存储器内的两个缓冲区之间传输数据。 我们的实现基于 pdk_c667x_2_0_16 中 EDMA_TEST.c 的示例“EDMA_PING_Pong_xfer_GBL_REGION"。“。  

问题:

但是、由于数据验证失败、这个示例在我们的上下文中似乎不起作用。 即使 EDMA 检测到中断传输完成代码(至少设置了与 TCC 关联的中断挂起位)、数据似乎也无法到达目标位置。

问题:

我们收到了以下问题:

  • 此示例 (EDMA_PING_Pong_xfer_GBL_REGION) 是否存在任何已知问题?
  • 检测到的 TCC 是否始终保证传输成功
  • 是否有任何理由存在不同的 CSL 版本(前缀为 CSL_EDMA3 的 V0、前缀为 EDMA3 的 V1 ...)