This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:Vx_object_array 至 Vx_image

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622582/tda4vh-q1-vx_object_array-to-vx_image

器件型号: TDA4VH-Q1

“我正在寻找 vx_image 从 A 中提取 A 的最佳方法 vx_object_array 、以便将其传递到图形之外。

摄像机图像当前正在对象阵列中接收、我想将其转换为vx_image 、以便传送到另一个图形。

我发现使用vxGetObjectArrayItem 会导致问题。 过去,我使用了类似的 API tivxReferenceExportHandle ,但我想知道这是唯一可行的方法还是有更好的替代方法。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、June:

    您可以使用 graph 参数在图形之间排队/出队。 为此、您应该 vxGetObjectArrayIte已经在使用 m()。

    您能描述一下问题所在的场景吗?

    我使用了类似的 API tivxReferenceExportHandle、但我想知道这是唯一可行的方法还是有更好的替代方法。“

    我们没有任何其他方法。 我认为您不能使用 tivxReferenceExportHandle 直接导出 obj_array。 应使用 vxGetObjectArrayItem、然后使用 tivxReferenceExportHandle。

    您能提到您所面临的问题吗?

    此致、
    Gokul