This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:询问 AM5728 SATA 引脚的电气特性

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622283/am5728-inquiry-about-electrical-characteristics-of-am5728-sata-pins

器件型号: AM5728

尊敬的先生或女士:

我有一个关于 AM5728 SATA 接收器引脚 (SATA1_rxn0、SATA1_rxp0) 的输入阻抗的问题。

您能告诉我、在 SATA 通信期间、AM5728 的内部电路是否将这些引脚的输入阻抗设计为 100 Ω?

此外、我还查看了 AM5728 数据表和技术参考手册、发现了电气参数符合 SATA-IO 定义的 SATA 规范的声明。 但是、我找不到任何具体值或详细信息。

您能否提供有关 SATA 引脚 (SATA1_txn0、SATA1_txp0、SATA1_rxn0、SATA1_rxp0) 电气特性的具体值或细节?

非常感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiichi-San、

    我将添加相应的硬件工程师。 本应用手册包含一些可能有帮助的附加信息:

    高速接口布局指南

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关所有电气参数、请参阅行业规范“SATA-IO SATA 规范、修订版 3.2、2013年8月7日“。 TI 不会将这些规范转载到其文档中、并希望客户在 需要时从 sata-io.org 获得该规范。